This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4222:为PCM4222设计受保护的单端输入级时需要帮助

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2310, PCM4222, OPA1632, TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/570670/pcm4222-need-help-for-designing-a-protected-single-ended-input-stage-for-a-pcm4222

部件号:PCM4222
主题中讨论的其他部件:PGA2310,OPA1632,TPA6120A2

您好!

我正在设计高保真和刻录机。 由于我的设计非常复杂,包含多个BGA处理器,eMMC和8层PCB,因此任何额外的设计迭代都将耗费时间和预算,因此非常感谢您的帮助。 我面临的两个问题是:在输入阶段,我使用的是采用推荐设计的PCM4222,但我需要一些帮助来添加PGA2310和限制电路,以防止输入电平高于支持的电平。 重要提示:我需要它是一个单端输入,但在这样的配置中,我可以保持信号的全部质量。 因此,建议使用的原理图和最佳质量组件的建议,特别是应使用的OP放大器。

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    只需将缓冲电路的输入接地,即可轻松将图50中所示的缓冲器用作差动转换器的单端。 值得一提的是,数据表中推荐的OPA1632已知存在高电流需求问题。 我建议您在Op-Amp e2e论坛上发布一条新的线程,要求提供替换OPA1632的建议。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego!

    我很高兴你愿意提供帮助。 我不会像我在其他一些用户帖子中看到的那样,谈论涉及的数量,这正是我感谢您帮助的原因: 我可能是一个为DIY项目购买了一个芯片的人,但你还是在花时间去尝试理解我的英语差,并帮助我。 这正是我选择TI的原因

    功耗对我来说不是问题,质量是最重要的因素。
    在我的设计中,我需要在输入缓冲器之前实施PGA 2311A (因为THD更好),在这个芯片之前,我需要对过压进行保护,这种保护不会以任何方式降低音频信号的质量。 您的建议对我来说非常重要,因为这是3个(7414中的)问题中的一个,在我关闭我非常雄心勃勃的项目的PCB设计之前,我还需要解决。 第二种是TPA6120A2的BTL模式,最后一种是良好的DC/DC转换器和电源3.7 V至+-15V (目前,我希望TPS6.5131万RGET,以及TPS7A4701RGWR和TPS7A3301RGWT都能正常工作)

    谢谢!