This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142EVM-U:警告FWID无效

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5142EVM-U
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/570356/pcm5142evm-u-warning-of-invalid-fwid

部件号:PCM5142EVM-U

您好,

客户购买了PCM5142EVM-U 当他在PPS (家庭音频)上使用时,PC屏幕上出现一条错误消息,如下所示。

但是,他检查了PCM5142EVM-U的器件驱动程序是否安装正常。

此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ito-san,

    PCM5142EVM-U的驱动程序与FWID无关。 FWID用于指示EVM名称,以便GUI可以识别它。  
    您能否分享您的客户使用的PPS的确切版本?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的回复。 他的PPS (家庭音频)版本如下:

    今天,我收到了客户的邮件。 他说,如果他无视FWID的警告并继续,他可以正常使用PPS。

    此致,

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ito-san,

    感谢您的反馈。 该问题可能与存储FWID信息的EVM中的EEPROM损坏有关。 正如您的客户所提到的,通过忽略FWID警告,可以在没有任何问题的情况下完成EVM评估。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师