This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101EVM-K:插入USB端口时出现蓝屏。

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/570828/tlv320adc3101evm-k-blue-screen-when-plugged-into-usb-port

部件号:TLV320ADC3101EVM-K

将EVM连接到Windows 10机器时,BSOD始终如一。模块之前一直在工作,直到使用USBMODEVM0202_8KHZ.bin ADC3101 CS软件中的EEPROM写入实用程序对EVM进行了编程。是否可以将EVM重新编程为出厂默认值,或者是否有更新的USB驱动程序 是否可以解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    首先,我建议确保所有跳线和开关均处于默认状态,如用户指南中所述:

    www.ti.com/.../slau267a.pdf

    然后,如果问题仍然存在,我建议按照以下步骤操作,使用您要查找的默认设置和采样率配置EVM:

    e2e.ti.com/.../2790.how-to-revive-a-usb-audio-evm

    如果问题仍然存在,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已确认跳线处于默认位置。 已执行步骤以恢复EVM,但“找到新硬件”向导从未出现,如步骤6 中所述。 我尝试手动安装驱动程序,但在选择驱动程序文件夹时收到“找不到合适的驱动程序消息”。
    USB-MODEVM显示在设备管理器中的其他设备下,但显示“没有适用于此设备的兼容驱动程序”。
     
    Mike Churski
    电子工程师
    电话:+1 419.726
    直接: +1 419.214 0628.
    传真:     +1 419.729 ................................................................5764
    在线购买!  
    wurtec.com
     
    特权和机密信息:此邮件仅供指定的收件人使用。 它可能包含特权,机密或以其他方式防止 泄露的信息。 本文档中包含的信息仅供上述人员或实体使用。 如果您不是预期的接收人,请注意 禁止对本传输内容进行任何披露,复制,分发或其他用途。 如果您错误地收到此传输,并且/或者不是预期的收件人,请立即通过电话419-726-1066通知我们,并永久删除此消息而不进行复制。
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike,

    在恢复EVM的步骤中,您是否注意到DFUUSB设备是否出现在“设备管理器”窗口中? 此选项也可用于继续此过程。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将USB MODEVM板更换为另一个我们拥有的板,并且能够完成恢复过程的步骤,但GUI没有看到EVM。 我卸载 并重新安装了GUI,但仍然没有骰子。
    重新启动DFUUSB后,设备管理器中的USB控制器下会列出,但不会列出新的音频设备。
     
    Mike Churski
    电子工程师
    电话:+1 419.726
    直接: +1 419.214 0628.
    传真:     +1 419.729 ................................................................5764
    在线购买!  
    wurtec.com
     
    特权和机密信息:此邮件仅供指定的收件人使用。 它可能包含特权,机密或以其他方式防止 泄露的信息。 本文档中包含的信息仅供上述人员或实体使用。 如果您不是预期的接收人,请注意 禁止对本传输内容进行任何披露,复制,分发或其他用途。 如果您错误地收到此传输,并且/或者不是预期的收件人,请立即通过电话419-726-1066通知我们,并永久删除此消息而不进行复制。
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike,

    您只需列出DFUUSB即可继续。 无需等待列表中的新音频设备。 拥有DFUUSB设备后,您可以继续执行步骤7。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试了几次,但我终于能够再次完成该过程,这次GUI也能正常工作。 感谢你的帮助。 —Mike
     
    Mike Churski
    电子工程师
    电话:+1 419.726
    直接: +1 419.214 0628.
    传真:     +1 419.729 ................................................................5764
    在线购买!  
    wurtec.com
     
    特权和机密信息:此邮件仅供指定的收件人使用。 它可能包含特权,机密或以其他方式防止 泄露的信息。 本文档中包含的信息仅供上述人员或实体使用。 如果您不是预期的接收人,请注意 禁止对本传输内容进行任何披露,复制,分发或其他用途。 如果您错误地收到此传输,并且/或者不是预期的收件人,请立即通过电话419-726-1066通知我们,并永久删除此消息而不进行复制。