This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:设计高功率桥接或并行耳机放大器时需要的帮助

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/570673/tpa6120a2-help-needed-in-designing-a-high-power-bridged-or-parallel-headphone-amplifier

部件号:TPA6120A2

您好!

我正在设计一个高保真的播放器和录音机。 由于我的设计非常复杂,包含多个BGA处理器,eMMC和8层PCB,因此任何额外的设计迭代都将耗费时间和预算,因此非常感谢您的帮助。  

 问题将是:我正在并行使用3个PCM 1794通道用于L,3个通道用于R,因此,OPA413x所看到的输出电阻将为806欧姆:3。 我需要使用2个TPA6120A2桥接或并行,一个用作L通道,另一个用作R通道放大器,我想知道您会为4个版本中的此类配置建议哪些增益设置/R值: 32欧姆,150欧姆,300欧姆和600欧姆负载。 我坚持每个通道都有一个TPA6120A2,无论是桥接还是并行,因为我希望获得比立体声 模式中的单芯片所能提供的更多功率。 在这些配置中,TPA6120A2可以提供的最大功率是多少?

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    增益设置电阻值应根据您的应用要求进行调整。
    使用HSOP EVM板(在非反相配置中具有增益=2 V/V),您可以在并行输出连接中获得以下值:

    加载 VIN (RMS) 输出电压(RMS) 输出(mW) THD+N
    32岁 1. 2.353 173.3 0.0.0345万
    150 1. 3.442 79 0.0.0028万
    300 1. 3.672 44.94 0.0.0021万
    600 1. 3.811 24.2 0.0.0019万

    输出电压要求是多少? 输入电压是多少?

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)