This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204EVM-K:为数字麦克风输入配置TLV320AIC3204EVM-K

Guru**** 2377410 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204EVM-K
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/569748/tlv320aic3204evm-k-configuring-the-tlv320aic3204evm-k-for-digital-mic-input

部件号:TLV320AIC3204EVM-K

大家好,

如何为数字麦克风输入配置TLV320AIC3204EVM-K。 数字麦克风具有I2S输出。

非常感谢。

Leo

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leo,

    为了将TLV320AIC3204EVM-K与数字麦克风输入配合使用,必须将两个数字输入/输出引脚配置为数字麦克风时钟和数据。 请查找随附的.zip文件夹,其中包含一些脚本,可用于以不同的采样率配置数字麦克风。 在这些示例中,SCLK针脚用作数字麦克风数据,而miso针脚配置为数字麦克风时钟。

    e2e.ti.com/.../6281.AIC32x4_5F00_MIC_5F00_SCRIPTS.zip

    如果您有其他问题或意见,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,我尝试通过“如何恢复USB音频EVM”过程恢复我的主板,但AIC3254 CS软件显示EVM已断开连接。 是否有补救办法?

    谢谢。

    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Leo,

    您能否验证EVM是否所有跳线和开关都处于默认状态?

    EVM驱动程序如何? PC是否在设备管理器中识别EVM?

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    今天我再次检查了所有开关和跳线是否都处于默认状态(几周前我运行过此板,它工作正常,此后我没有接触过开关和跳线,但今天我再次确认了这一点)。

    当我按照“如何恢复USB音频EVM”过程操作时,有一个模糊区域:

    2. 从 主板上拔下USB电缆。

    3. 短路  EEPROM SDA 和SCL引脚( 不 是测试点),缩短SDA和SCL线。

    4. 将 EVM板连接到USB插座。

    5. 5秒钟后 ,取下短。

    在电路板上,测试点实际上直接连接到EEPROM引脚,因此步骤3.令人困惑。 另一种解释是使用J6 SDA和SCL信号(J6-1和J6-3),但这些引脚通过电平转换器连接到EEPROM。 我尝试了两种方式都遵循恢复程序,但都没有成功。 所以我被困住了。

    谢谢。

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Leo,

    您是否注意到EVM在工作时和现在有所不同? 此外,您何时注意到EVM不工作? 您是否将EVM用于不同的用途? 提供更多信息将会有所帮助。

    关于恢复过程,您可以使用I2C测试点。 您应该能够使用这些点恢复EVM。 最后,您能否验证设备管理器在连接EVM时如何识别它?

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    很抱歉耽误你的时间,感谢你的跟进。 EVM在圣诞假期期间一直放在我的抽屉里,因此我认为它不会用于其他任何用途。

    我会告诉你一些关于复兴期间发生的事情的更多信息,等等

    谢谢。

    Leo