This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:通过I2C识别智能放大器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5252, TAS5768M, TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/570453/tas5766m-identifying-smart-amp-through-i2c

部件号:TAS5766M
主题中讨论的其他部件:PCM5252TAS5768M

是否可以使用I2C寄存器区分不同的Smart Amp产品(TAS5766,TAS5768,PCM5252等)?  我看不到ID寄存器。  寄存器映射非常相似,但不完全相同。  我希望软件能够自动配置自身以支持多个放大器/DAC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jon,

    TAS5766M和TAS5768M共享完全相同的寄存器映射,智能放大器工艺流程,EVM和软件GUI。 唯一的区别是模拟输出级。  从软件的角度来看, 您可以将它们视为一个设备。

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM5252怎么样?

    Jon