This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:使用PurePath定义数字麦克风

Guru**** 2378640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/570795/tlv320aic3254evm-k-using-purepath-to-define-digital-mic

部件号:TLV320AIC3254EVM-K

您好,

我使用EV板是为了访问数字麦克风。

我通过CS工具进行管理,以配置EV板以连接数字麦克风

 SCLK/MFP3上的数字麦克风数据输入;  Miso/MFP4上的数字麦克风时钟输出。

我也想用PurePath来做同样的事。

但在纯裤环境中没有数字麦克风组件。

如何在纯路径上定义数字麦克风?

我想接收音频信号并将其发送到DAC L和DAC R

Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,埃米尔,

    正确,AIC3254App8x4x框架没有数字麦克风模块。 要完全配置此功能,您需要修改AIC3254App8x4x Framework的SystemSettingsCode属性。 您需要单击此框架并转到“属性”窗口。 您将看到一个SystemSettingsCode属性,该属性包含初始化EVM所需的所有寄存器配置。 因此,您需要像在CS工具中那样配置数字麦克风功能。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.