请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320DAC3100 大家好,在我的项目中,我有微控制器,它生成一个I2S传输,并将所有必要的时钟(MCK,字时钟和位时钟)传输到TLVDAC。
我已经通读了数据表,但我不太理解其中提到的不同时钟和预分频器。 尤其是PLL,MDAC,NDAC和DOSR。
在我的项目的这种情况下,是否有必要配置这些寄存器? 如果是, 如何计算?
通过I2S发送的数据为16位44.1 KHz单色,无需通过某些DSP滤波发送。
-Erblin