This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX4192-Q1:DIX4192-Q1 RX CMOS线路上的耦合电容器

Guru**** 2528430 points
Other Parts Discussed in Thread: DIX4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/566883/dix4192-q1-dix4192-q1-coupling-capacitor-on-rx-cmos-line

部件号:DIX4192-Q1
主题中讨论的其他部件:DIX4192

您好,

让我在下面确认一下。

根据DIX4192的数据表,DIX4192线路接收器也可以直接从具有TTL或CMOS输出的外部逻辑或线路接收器设备驱动。

但是 ,他们担心电源序列黑白CMOS输出和DIX4192 RX CMOS输入线路。

因此,请确认用户在RX CMOS线路上实施C耦合是否没有问题?

此致,

町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员,您好!

    请您关注此项目吗?

    客户正在等待我们的回复。

    此致,

    Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能给我发送您的状态吗?

    我们需要尽快回复客户。

    提前感谢!

    町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Yoki-san:
    在Rx+线路上安装耦合盖应该不是问题。 谢谢。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ravi-San,

    很抱歉回复太晚。
    感谢您的支持,这很有帮助。

    此致,
    町田