This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A-Q1:PCM5102A-Q1通电序列

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A-Q1, PCM5102-Q1, PCM5102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/569583/pcm5102a-q1-pcm5102a-q1-power-on-sequence

部件号:PCM5102A-Q1
主题中讨论的其他部件: PCM5102-Q1PCM5102

您好,

我希望您确认PCM5102A-Q1的电源顺序。
我了解用户可以分离DVDD和AVDD/CPVDD。

我的客户尝试使用两个电源组件(提供相同的电压(3.3V))单独提供DVDD和AVDD/CPVDD。
然后,他们对这部宪法有以下关切。

对于案例1:
在这种情况下,PCM5102A-Q1是否有可能损坏或损坏?

对于case2:
在这种情况下,PCM5102A-Q1是否有可能损坏或损坏?

此致,

町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Machida-san,

    此设备具有良好的电源定序容差。 只要通电重置过程完成(两个电源均稳定且电压高于2.8V),设备就不会出现任何问题,并将按预期运行。 在突然断电的情况下,该设备具有欠压保护系统,以避免噪音和杂音问题。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的回复。

    我了解"案例1"。 但是,我希望您继续讨论"案例2"。

    对于案例2:

    如下文所示,我对这一案件作了深入的描述。

    在这种情况下,使用两个电源组件为PCM5102A-Q1提供电压。

    因此 ,其中一个可能 无法正常工作。  在此 条件中,我们要确认PCM5102A-Q1是否会损坏或损坏。

    从  您之前的评论中,

    "只要通电重置过程完成(两个电源均稳定且电压高于2.8V),设备就不会出现任何问题,并将按预期运行"

    我了解由于POR过程未完成(因为其中一个电源可能不会上升),设备可能 存在问题(例如损坏或损坏)。  

    我的理解是否正确?

    最好的初学者

    町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Machida-san,

    在情况2中,如果其中一个电源未打开,DAC将保持在“重置”状态,因为POR过程未完成。 设备将不会损坏,因为它将保持重置状态。 当电源达到2.8V时,POR过程将启动,并且当提供有效时钟时,DAC将进入正常操作。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的回复。

    我明白了。 顺便说一句,您能对PCM5102-Q1 (非A版本)说同样的话吗?

    此致,

    町田  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Machida-san,

    两个版本的PCM5102共享相同的数字电路,因此行为应该相同。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师