This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-U:TLV320AIC3254EVM-U在Windows 7中无法正常工作

Guru**** 2378640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/569986/tlv320aic3254evm-u-tlv320aic3254evm-u-not-working-in-windows-7

部件号:TLV320AIC3254EVM-U

您好,

我刚刚购买了TLV320AIC3254EVM-U USB音频模块,并从TI网站安装了GUI实用程序。 当应用程序启动时,它可以看到设备的固件版本,但不能看到其他版本。 我看不到任何其他数据页面,也无法对设备设置进行任何更改。 设备将音频接收到Windows中,并且可以愉快地播放声音。 按钮和LED可以做所有正确的事情,但TI应用程序无法看到该器件。

我已尝试按照用户指南中的建议在Win XP SP3兼容模式下运行应用程序,但仍然无法正常工作。

有什么建议吗?

俄罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Russ,

    您是否尝试以管理员身份运行应用程序? 您应该能够使用带有此选项的软件。

    如果问题仍然存在,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已在另一台具有自由访问权限的计算机上试用,并且所有操作都正常,所以我猜这是管理员权限,谢谢。