This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3140D2:/SD杂音

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3140D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/570143/tpa3140d2-sd-pop-noise

部件号:TPA3140D2

你(们)好

确定/SD针脚时,我们面临着一个杂音。 (设置为低)

TPA3140D2是否能够通过断路引脚来静音?

您能提供避免这种流行音乐的方法吗?

或者您是否推荐支持Vcc= 5V,RL=8ohm的D类运算放大器?

(与TPA3140D2等效的规格足够了)

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Na:
    TPA3140可以使用/SD引脚进行静音/取消静音。
    请问TPA3140的输入是什么? PoP可能由输入信号或TPA3140本身引起。
    首先,请使用1uF帽将INP和INN连接到GNG。 查看POP是否已被模拟。 如果是,则由前端输入噪音引起。
    如果不匹配,请检查输入信号路径上的不匹配情况。 这种不匹配将导致INP和INN之间的DC偏移,从而可能会导致Pop。
    您还可以向我们展示您的系统应用程序SCH。 这将很有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩您好

    感谢您的回复。

    输入为正弦波。 输入时完成/SD针脚的断言。

    是否应该在断言/SD引脚之前停止输入信号?
    是否可以在输入时使用/SD而不产生杂音?


    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,na:
    是的,如果应用程序足够好,这是绝对可能的。
    我想你用信号发生器作为输入源,输入信号在/SD操作期间保持运行。
    请检查输入信号路径上的不匹配情况吗? 您是否为INN和INP使用了相同的电容器和电阻? 您使用的是单端还是差动输入模式?
    如果您能与我分享您的SCH,我们将帮助您查看并找到根本原因。