This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 任何人都可以共享音频参考设计

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/569815/can-anyone-share-audio-reference-design

您好,

我正在为新项目工作。我的要求是在10kohms阻抗和300Hz至3.5khz频率范围内捕获2个输入3Vrms的音频通道。

 

模拟音频信号将被捕获,平衡,过滤和汇总,以转换数字输出以进行压缩。

 

因此,任何一个有这方面经验的人,都可以为我提供指引。

 

巴西

Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satyanarayana,

    感谢您的提问,能否提供有关您的申请的更多信息,以便我们为您找到最佳解决方案? 结构图会很有用。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7522.block-diagram.docx

    请查找结构图