This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2901:Vx Works的设备驱动程序

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2901
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/569705/pcm2901-device-driver-for-vx-works

部件号:PCM2901

大家好。

我正在使用VxWorks RTOS的嵌入式系统中使用此USB音频编解码器PCM2901。 我必须为此开发设备驱动程序。

1.是否有任何可用的Windows设备驱动程序源代码?

2.如果没有可用的基本源代码,如何开始编写?

3.是否有任何应用说明? 数据表中提供的信息不足以开始。

谢谢

Charles Darvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Charles:

    所有PCM29xx编解码器系列和PCM270x DAC系列都是标准USB音频类设备。 没有可用的驱动程序,因为主机操作系统会自动识别这些设备。
    也许您可以看看不同操作系统上的音频类接口。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)