This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864-Q1:DOUT2的PCM1864-Q1限制

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1864-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/569160/pcm1864-q1-pcm1864-q1-restriction-for-dout2

部件号:PCM1864-Q1

您好,

我希望您在下面对此进行确认。

*当用户想要使用DOUT2时,SPI信号或I2C信号似乎应该丢失(DOUT2被指定为多功能)。

   问题是

   "当用户想要使用DOUT2时,我是否了解PCM1864-Q1无法与主机设备通信?

我不确定DOUT2应该如何使用...

此致,

町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Machida-san,

    通过配置所需的寄存器(0x10或0x11),可以通过PCM1864-Q1中的任何可用GPIO路由DOUT2。 引脚23未用作DOUT2,因此与主机的通信不会中断。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego-San,

    感谢您的回复。
    我几乎了解用户如何使用DOUT2。 但我有一个问题。

    *如果用户将使用SPI接口,则为22引脚(GPIO0)分配SPI功能。
    因此,在这种情况下,DOUT2只能从GPIO1分配到GPIO3 (如果用户将使用I2C接口,则GPIO0也可以分配为DOUT2)。 我的理解是否正确?

    此致,
    町田
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Machida-san,

    正确,DOUT2可以通过其他功能未使用的任何GPIO引脚进行路由。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的回复。

    我明白了。

    此致,

    町田