请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC3268 我有一个开关,用于更改发送至 TLV320AIC3268的I2S源。 在某些情况下,前1/2到1秒会听到来自LOL/Lor部分的噼啪声/静电声。 我们将LOL/Lor路由到外部放大器,以更好地听到伪迹。 这在LLL/Lor上很明显,但在TLV320AIC3268的I2S输出上却不明显。
我尝试在切换过程中关闭DAC,并在切换后重新打开,以便让AS1有时间调整以适应新的I2S信号,但这没有帮助。 当然,我尝试在切换过程中将LOL/Lor主音量调低至无,但这也没有帮助。
我们有什么办法可以减少这种伪差?
谢谢!
Phil