This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2553:是否可以将TAS2553与外部PVDD电源一起使用?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/569653/tas2553-is-it-possible-to-use-tas2553-with-external-pvdd-supply

部件号:TAS2553

大家好,

我认为从以下数据表描述中不推荐使用外部PVDD电源。



另一方面, 根据以下线程,它似乎是可用的。
https://e2e.ti.com/support/amplifiers/audio_amplifiers/f/6/t/54.7747万

我的客户想使用没有电感器的TAS2553来安装升压转换器,但我争论是否 建议解决方案。
可以有你的建议吗?

如果它可用,我认为需要以下设置。
寄存器0x02 (配置寄存器2):Boost_EN = 0,APT_EN = 0

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yaita-san,

    TAS2553需要控制PVDD电源,这就是它不能从外部提供的原因。
    如果外部供电,设备可能无法正常工作。
    我将更正上一篇文章中的最后一个答案。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)