请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS2553 大家好,
我认为从以下数据表描述中不推荐使用外部PVDD电源。 
另一方面, 根据以下线程,它似乎是可用的。
https://e2e.ti.com/support/amplifiers/audio_amplifiers/f/6/t/54.7747万
我的客户想使用没有电感器的TAS2553来安装升压转换器,但我争论是否 建议解决方案。
可以有你的建议吗?
如果它可用,我认为需要以下设置。
寄存器0x02 (配置寄存器2):Boost_EN = 0,APT_EN = 0
此致,
Yaita /日本距离