This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.856万:驱动高负载电容,高频

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/569122/lm48560-drive-high-load-capacitance-high-frequency

部件号:LM4.856万

您好,

在以下情况下,我们是否可以使用LM4.856万?  

16kHz频段宽度
5uF负载电容
输出电压30Vpp (需要)
16 kHz时的增益为-20 dB或更多,参考1 kHz的增益。 (想要)

我拥有客户的评估数据。 在他们的评估中,他们无法获得超过10kHz的增益。
由于数据为客户机密,我无法将数据发布到此帖子。
请联系我的以下地址吗?

asaka-r@clv.macnica.co.jp

此致,
柳枝旭坂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Asaka-san,

    我会向您的地址发送一封邮件,以了解有关您申请的更多详细信息。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)