This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:TAS5754M Pop

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/569219/tas5754m-tas5754m-pop

部件号:TAS5754M

您好,Audio的一位客户正在使用TAS5754M,在播放/停止声音输出时遇到了杂音问题。 它是Android系统。 弹出位于歌曲/音乐的每一个按键和开头。

客户发现,即使断开DAC输出(DAC_OUA/DAC_OUTB)和功放输入(SPK_INA+/SPK_INB+)的连接,也仍然存在杂音。


我已要求他们检查IC输出针脚。 空闲时没有PWM。 这意味着POP应该是由于PWM启动/停止。 我已要求客户在初始化后断开I2C控制。 问题仍然存在。 此外,SPK_MUTE上没有控件。 因此,结论是I2S使PWM打开/关闭。


问题是I2S如何触发PWM打开/关闭。 我知道有自动静音功能。 我将转至要求客户使用P0-R65禁用自动静音。 除此之外,是否还有其他与I2S相关的问题(如时钟错误)会导致此问题?

此致,


KES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,KES,

    一旦提供了有效的I²S输入信号且电源稳定,此设备就会开始流式传输音频。 您也可以尝试在寄存器P0-R37中禁用时钟检测,以确定问题与时钟错误有关。 您还可以建议在通过寄存器P0-R64检测到时钟错误时更改缓降停机时间。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,感谢您的回复。 即使在时钟错误或无时钟的情况下,放大器PWM是否仍可保持运行? 我认为安培部分类似于TPA3118。 即使时钟错误也不需要停止PWM。 它只需要降低DAC输出。

    对于客户问题,他们确实看到怠速时没有PWM。

    此致,
    KES