This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706C:音量控制问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/569005/pcm2706c-volume-control-problem

部件号:PCM2706C

你好

我使用PCM2706C和CS4334制作了USB DAC,  

这里的原理图是,  

问题是DAC运行正常,但我无法通过Windows的音量混合器控制它的音量

我该怎么办?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bongjin,

    您是否使用DAC的模拟输出?
    您是否正在尝试控制I2S信号的音量? 音量控制可更改模拟输出的音量,I2S和S/PDIF等数字输出具有恒定的音量。
    绕过C4334,您不能将PCM2706C的模拟输出连接到您的下一级? 这样您就可以控制模拟输出信号的音量。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了

    非常感谢!