This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3120:缺少参考设计

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3120, TLV320DAC3120EVM-U
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/567915/tlv320dac3120-missing-reference-design

部件号:TLV320DAC3120

我遇到了TLV320DAC3120评估板PCB布局参考设计缺失的问题。 有人能给我一个吗? 我制作了一个原型,但我遇到了输出信号中的电压峰值问题。 可能是地面飞机的问题或我不知道的一些硬件问题。 您是否有解决此问题的任何想法,或者是否有任何可以分享的成功项目? 如有任何帮助,我们将不胜感激。

此致,

Kamil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kamil,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    有关TLV320DAC3120评估板的所有信息,请参阅《用户指南》:

    www.ti.com/.../slau302.pdf

    您能否提供有关电压峰值问题的更多详细信息?
    -此问题是否一直出现?
    -您是否已验证电源上是否出现这些峰值?
    您能否提供一个图解,以便更好地解决此问题?

    我建议验证您的设计是否遵循了以下建议:

    e2e.ti.com/.../3377.common-noise-issues-in-codecs

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    我正在尝试播放短时间信号,当信号振幅大于0时会出现峰值。
    电源上不会出现峰值。
    我为数字零件,模拟零件和输出D类级制作单独的GND。 GND通过铁氧体连接在一起。

    此致,

    Kamil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kamil,

    您能否提供您的原理图和寄存器配置? 这是为了更好地解决这个问题。

    谢谢你。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    这是寄存器配置:
    tlv320dac3120_reset();

    tlv320dac3120_i2c_write(1,1);// 软重置
    delay_ms(1);
    tlv320dac3120_i2c_write(4,7);// clk_select
    tlv320dac3120_i2c_write(6,20); // pll_j_set
    tlv320dac3120_i2c_write(5147); // pll_p_r_set
    delay_ms(10); // PLL设置后的延迟
    tlv320dac3120_i2c_write(1.114万); // ndac通电
    tlv320dac3120_i2c_write(MDAC); //打开1.2132万 电源
    tlv320dac3120_i2c_write(13,0); // dosr MSB集
    tlv320dac3120_i2c_write(14.1);// dosr lsb集
    tlv320dac3120_i2c_write(60,4);// miniDSP集
    tlv320dac3120_i2c_write(51,36); //在GPIO1上设置DAC_FS输出
    tlv320dac3120_i2c_change_page (8);
    tlv320dac3120_i2c_write(1,5);// 调整过滤器集
    tlv320dac3120_i2c_change_page (1);
    tlv320dac3120_i2c_write(3.8128万); //模拟音量设置为全功率
    tlv320dac3120_i2c_write(31,20); //共模电压
    tlv320dac3120_i2c_write(3.2134万); // D类放大器通电
    tlv320dac3120_i2c_write(35,64); //类D amp路由
    tlv320dac3120_i2c_change_page (0);
    tlv320dac3120_i2c_write(27,32);// 24位示例分辨率
    tlv320dac3120_i2c_write(DAC); // 6.3146万 初始化数据并通电
    tlv320dac3120_i2c_write(64,4);// DAC取消静音

    和示意图:
    s29.postimg.org/.../tlv.png

    此致,

    Kamil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kamil,

    您还能尝试两件事吗?

    -可以关闭D类放大器吗?
    -您是否可以用0欧姆电阻器替换铁氧体?

    如果问题仍然存在,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    我以前试过,但没有改变我的问题。
    你有什么想法吗?
    也许您可以将此产品的PCB布局设计发送给我吗?

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kamil,

    您是否有其他设备/IC可能会产生这些电压峰值? 我的意思是,您是否可以关闭您的其他设备以验证根本原因? 此外,您是否尝试过更换编解码器电源?

    您可以基于我们的ACEV-1A EVM进行设计:

    www.ti.com/.../slau302.pdf

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    我在写帮助之前检查过它。
    如果您有此产品的PCB设计布局,您能回答我吗?

    此致,
    Kamil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kamil,

    请查看下面的TLV320DAC3120EVM-U光轮:

    e2e.ti.com/.../DAC3120EVM_2D00_U_5F00_GERBER.ZIP

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.