This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:对于TLV320DAC3100,什么是"DAC MAC"?

Guru**** 2796895 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/569103/tlv320dac3100-for-tlv320dac3100-what-is-dac-mac

部件号:TLV320DAC3100

在TLV320DAC3100数据表的Table 7-19- Clock Distribution Tree中,它在NDAC除法器后面和MDAC除法器前面显示了一条标记为“to DAC MAC”的行。 我在数据表的任何地方都找不到其他提到DAC MAC的信息。

如何决定在NDAC和MDAC之间为每个分配哪些值?  DAC_MOD_CLK是CODEC_CLKIN /(NDAC * MDAC),因此在NDAC和MDAC之间,哪个值应设置为什么? 我当前已将NDAC设置为8,MDAC设置为2,DOSR设置为16。 这相当于 256的总除法比,对于MY 11.2896MHz MLCK In和BITCLK 1.4112MHz和LRCLK 4.41万 Hz,这是正确的。


基本上,我是问,在NDAC和MDAC之间,如何决定他们的价值,这个神奇的“发援会MAC”往哪里去?


谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,David,

    DAC MAC也称为DAC_MAC_CLK,用于DAC处理DAC_CLK。 为了确定选择哪个值作为NDAC和MDAC,我建议查看TLV320DAC3100时钟频率的最大值( www.ti.com/.../tlv320dac3100.pdf )。 您需要验证是否遵守所有频率范围。

    另外,我注意到DOSR值设置为16。 我们实际上建议以64的倍数配置DOSR值。 此值可提供更好的音频质量。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.