This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3212:TLV320AIC3212原理图回顾

Guru**** 2526900 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/569170/tlv320aic3212-tlv320aic3212-schematic-review

部件号:TLV320AIC3212

大家好,

您能否帮助查看 所附的TLV320AIC3212示意图?

AIC3212是否可以输出如下图所示的方波蜂鸣器?

谢谢。

e2e.ti.com/.../REB010W_5F00_FLASH-AUDIO-SD_5F00_0118.pdf

此致,

Prescott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prescott,

    原理图似乎井然有序。 我只建议将未使用的模拟输入(IN1R和IN4L)连接至0.47uF电容器接地。

    关于方波的问题,蜂鸣器连接到D类差分输出。 它会生成方波脉冲以供其行为使用。 波形电压由SPLVDD和SPRVDD电源确定。 因此,方波可以产生。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.