This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:DAC设置

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/569251/tlv320dac3100-dac-setup

部件号:TLV320DAC3100

大家好,在我的项目中,我想将TLV320设置为微控制器I2S传输的从属设备,然后在扬声器输出上播放接收到的I2S音频。
微控制器生成I2S传输所需的所有时钟,发送的数据始终固定在44.1kHz采样率和16位深度(单声道)。  

通过阅读数据表,我发现IC能够使用PLL生成自己的时钟源。 如何决定是否使用它,以及数据表中提到的参数是什么:
- NDAC,MDAC和OSR值
- Codec_CLKIN  
- DAC_MAC_CLK

我的微控制器生成的MCK是2.1333 MHz。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Erblin,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    器件I2S时钟方向由第0页/寄存器27确定。 如果将BCLK和WCLK配置为输入,则设备将被置于从属模式,您不需要任何其他配置。 如果将BCLK和WCLK配置为输出,则还需要按照数据表中的说明配置BCLK输出:

    www.ti.com/.../tlv320dac3100.pdf

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.