This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:POR之后的默认I2C寄存器值

Guru**** 2378640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/568984/tas5411-q1-default-i2c-register-values-after-por

部件号:TAS5411-Q1

大家好,

您能告诉我POR之后的默认I2C寄存器值吗?



我认为0x01和0x02是"0万 (二进制)",但无法捕获默认值0x03。
-----------------------
故障寄存器(0x01):0万
状态和加载诊断寄存器(0x02):0万
控制寄存器(0x03):??
-----------------------

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    八分三,

    控制寄存器应为0x78。  这是第19页数据表中的默认值。  请参阅数据表并在EVM上进行验证。