This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5715:启动期间TAS5715 Pop问题

Guru**** 2508505 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/568546/tas5715-tas5715-pop-issue-during-initiation

部件号:TAS5715

客户正在使用TAS5715 (板上2个),PBTL,AD模式。

在试运行期间,发现了一些问题。

在初始化状态期间,某些主板上会出现Pop问题。

客户发现,在写入0x05寄存器时,出现Pop,值为0x00。

Pop因不同的主板而异。

附件是sch和code。

请帮助。 谢谢你。

e2e.ti.com/.../Hot-spring-AMP.pdf

e2e.ti.com/.../tas5715.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robin:

    看着txt文件,我对注册0x03所写的值很好奇。 参考数据表,寄存器0x03的位D4是保留值,应该为1。 因此,写入寄存器的值应为0x90 (所有其他设置保持不变)。

    对于Pop问题,我建议查看寄存器0x0E。 位D2-D0控制音量渐变中的步数。 默认值(0x90)为卷偏移提供512个步骤。 使用包含更多步骤的设置可以降低遇到流行音乐的可能性。

    请告诉我此操作是否解决了问题,或者是否需要任何其他支持。

    此致,
    Brian Angiel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    感谢您的快速回复。

    我会向我们的客户转发。

    但有一个问题,在数据表的P46中,"写数据以使用0x80值注册0x03。" 这与客户的情况相同,因此是否有任何问题?

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robin:

    似乎我们找到了一个打字错误。 我已经确认寄存器0x03的初始化值是0xA0,意思是位D4为0。

    请让我及时了解弹出问题,如果寄存器0x0E的调整消除了弹出问题。

    此致,
    Brian Angiel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    也就是说,0x80也适用于0x03寄存器。 正确吗?

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robin,

    是,0x80是寄存器0x03的可接受值。

    此致,
    Brian Angiel