您好,
我的客户询问LM4.81万Q-Q1的寄存器设置,如下所示。
在设备初始配置和完整诊断序列后,它们将持续使用音量控制。
。
(设备通电后。)
地址 数据
00 0x10 (POWER_ON:1,Input1/2:0 <-弹出/单击声音的输入静音。)
01 0x20 (DG_EN/DG_CONT/DG_RESET :0 )
02 0x40 (所有故障检测控制寄存器:0 <正常操作)
01 0x24 (DG_EN/DG_CONT : 0 DG_RESET :1 <-终止的完整诊断序列。)
00 0x14 (POWER_ON:1,Input1:1 <- Mute Off.)
……………………………………………………… 。
03 0x00 (-80dB) <-音量控制。
04 0x00 (-80dB)
03 0x73 (0dB)
04 0x93 (0dB)
03 0x69 (-15dB)
04 0x89 (-15dB)
…..(继续音量控制。)………
(问题)
(1)他们的登记册设置是否正确?
我无法检查它,因为EVM不再存在。
我不确定此设置是否正确。
(2)设置DG_RESET =1是否需要等待例行程序?
(3)您是否有寄存器设置的示例?
如果您有, 它应该对他们有帮助。
此致,
TAO_2199