This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5101A:PCM5101A's THD+N和SNR测量问题

Guru**** 2862500 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5101A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/568907/pcm5101a-question-of-the-pcm5101a-s-thd-n-and-snr-measurement

部件号:PCM5101A

您好,先生:

请告知 您,我们是否可以通过Audio Precision APX505设备实现PCM5101A数据表的规格?
借助AP的48kHz,256fs I2S信号发生器,我们可以实现高达~-92dB THD+N和98dB SNR (A加权),低于 PCM5101A的规格:



  I2S在数据表的测量中是否输出1kHz,0dBFS?



谢谢,此致,

陈耀恩
2017年20月01日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne,

    数据表中的SNR和THD测量是在 数据表电气特性表下方指定的条件下进行的。 请确保您正在进行的测量的带宽介于20Hz至20kHz之间,否则SNR和THD+N将包括带外噪声。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师