This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4204:是否可以使用66AK2G02's McASP时钟外围设备驱动七个ADC?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/566167/pcm4204-can-seven-adcs-be-driven-with-the-66ak2g02-s-mcasp-clock-peripheral

部件号:PCM4204
主题中讨论的其他部件:66AK2G02

大家好,

我的客户想要使用单个66AK2G02驱动七个PCM4204s,它是McASP外围设备。 (特别是主模式内部生成的McASP0_ACLKR,McASP0_AFSR,McASP0_AHCLKR)

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    这里有任何反馈?

    谢谢!
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian,
    我与K2G应用团队保持联系,根据最初的反馈,7个负载听起来不是一个好主意。 在等待目录处理器专家的反馈时,我会尽快告知您该设备的ABS最大驱动器容量。 谢谢。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian,

    根据经验法则,要跟进,7个负载似乎太高。  要完全了解由7个负载导致的信号失真,唯一的方法是让客户执行IBIS建模。  这将显示时钟上升时间的变化。  

     

    就个人而言,对于7个负载,我建议使用时钟缓冲器。  TI具有多种可用于此目的的‘低偏斜’和‘零偏斜’时钟缓冲器。

    此致,
    Ravi