This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 励磁机需要放大器

Guru**** 2815965 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2026D2, TPA2028D1, TPA3132D2, TPA3118D2, TPA3112D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/568211/need-amplifier-for-exciter

主题中讨论的其他部件:TPA2026D2TPA2028D1TPA3132D2TPA3118D2TPA3112D1

尊敬的

我想从Dayton驾驶励磁机DAEX25FHE-4。 请您推荐使用相同的放大器。

谢谢

Krunal Shahe2e.ti.com/.../295_2D00_224_2D00_dayton_2D00_audio_2D00_daex25fhe_2D00_4_2D00_spec_2D00_sheet.pdfe2e.ti.com/.../understanding_2D00_and_2D00_using_2D00_dayton_2D00_audio_2D00_exciters_2D00_revised2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Krunal:

    您可以使用我们的D类放大器之一。
    您是否有任何特定要求? 音量控制? I2C通信? 模拟/数字输入?

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ian

    音量控制将增加优势。I2C通信将更好。 将放大器连接到微控制器,因此请相应地建议部件号,目前我不确定是否有任何功能,但需要驱动励磁机,因为我在上一篇文章中已附加了。

    请建议使用价格更低,外部组件更少且高效的部件,以提高员工的工作效率。

    谢谢

    Krunal Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Krunal:

    您可以查看单色解决方案的TPA2028D1和立体声解决方案的TPA2026D2。 两个放大器都具有I2C接口和模拟输入。 这些放大器在4欧姆负载下提供约3W的功率,就像励磁机一样。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的伊凡

    我的激发器的功率为24W,阻抗为4ohm。 您是否可以推荐相同的零件? 我的控制器和扬声器之间没有编解码器,我将获取数据并传输到放大器,放大器将不会产生任何结果


    谢谢

    Krunal Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Krunal,

    要获得更高的功率,您可以查看用于立体声解决方案的TPA3118D2和TPA3132D2,以及用于单声道解决方案的TPA3112D1。
    这些放大器是硬件控制(非I2C)和模拟输入。 如果您需要具有模拟输入的I2C控制接口,您应该看看TAS54xx系列,尽管它们属于Q1等级。
    如果您正在寻找数字输入(I2S),您可以看看TAS57xx系列。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的伊凡

    我必须 将音频插孔的输出连接到放大器,因此请推荐 可接受左右或单输入 的放大器,并为励磁机提供24W,4Ohm的输出。 两个输出放大器也适用于我们。

    谢谢

    Krunal Shah