This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:使用伺服放大器最小化直流输出电压

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2, OPA140, THS3061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/567277/tpa6120a2-using-a-servo-amplifier-to-minimise-dc-output-voltage

部件号:TPA6120A2
主题中讨论的其他部件: OPA140THS3061

你(们)好

我打算使用TPA6120A2驱动AKG K301耳机(阻抗为120欧姆),但希望有足够的驱动器来连接低阻抗耳机。

我不喜欢交流耦合,通常使用伺服放大器消除直流偏移。

由于TPA6120A2是电流反馈运算放大器I,因此不确定此放大器的伺服工作是否正常。

没有Tina模型,所以我尝试将THS3061模型和OPA140作为伺服放大器。

这是完美的模拟。

您是否有任何建议/意见,为什么我不应在此设置中使用伺服放大器,请参阅下面的示意图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jan,

    我们没有使用直流伺服设计TPA6120A2的经验。
    虽然曾经有一个应用程序可以正常工作,但我们尚未测试其性能。

    此致,
    Ivan Salazar
    德克萨斯州Instrumentse2e.ti.com/.../1526.DC-Servo-for-TPA6120.pdf</s>6120.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    我刚刚构建 了一个测试电路(参见下面的示意图),它工作正常。 我的120欧姆耳机的4米线缆也能稳定电路。

    可能是对其他用户的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jan,

    感谢您在此提供的信息。
    很明显,您的附加图片存在问题,请重新上传吗?

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    附上TinaTI原理图。

    它使用THS6031电流反馈模型,但实际TPA6120A2试验电路板也能正常工作。

    刚刚完成了最终PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jan,

    感谢您在此处发表意见。
    很高兴您的应用程序工作正常。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)