This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:DSP的采样率

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/568862/tlv320aic3254-sample-rate-for-dsp

部件号:TLV320AIC3254

您好,

       我们在EVM上实施了AIC3254的DSP PPS固件,以满足客户需求。 语音效果功能工作正常。  但相同的固件在客户主板上运行。 语音效果看起来不起作用。 客户主板BCLK=3.072MHz,LRCK=48kHz。

        根据我的理解,AIC3254的DSP需要在PPS的8kHz LRCK样本上运行,对吗? 因此,如果客户使用LRCK=48kHz采样率,DSP PPS固件在运行时将不起作用。 我的理解是否正确? 谢谢你。

巴西

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick,

    您回答正确。 客户也需要以8kHz的频率运行LRCK。 AIC3254 miniDSP中的几种算法只能在此采样速率下工作。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.