This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392:如何设置SRC输出速率

Guru**** 2583495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/568071/src4392-how-to-set-src-output-rate

部件号:SRC4392

我正在从端口A输入SRC,端口A被配置为输入。 我想转换为不同的采样率。 如何设置SRC的输出速率? 我想通过SRC输出为DIT提供数据,但我希望输出速率由外部计时源确定。 如何执行此操作? 我需要什么外部时钟来驱动DIT和SRC输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    我的同事将查看您的问题,并 很快回复您。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    您需要配置寄存器以选择SRC Input Source (SRC输入源)和SRC Clock Source (SRC时钟源)以选择输出速率。 寄存器0x2D是配置相同地址的地址。

    SRC需要一个参考时钟,它可能来自MCLK (引脚25)或RXCKI (引脚13)时钟输入,或来自DIR数据块的RXCKO已恢复主时钟输出。 速率估计器使用参考时钟来确定输入-输出采样比率。 默认情况下,MCLK被选为SRC的参考时钟源。

    谢谢,此致,
    Ravi