This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4382EVM-PDK:JMP和SW设置

Guru**** 2549680 points
Other Parts Discussed in Thread: SRC4382, PCM1865EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/566863/src4382evm-pdk-jmp-and-sw-settings

部件号:SRC4382EVM-PDK

您好,

客户将使用SRC4382EVM-PDK。 但'USB Serial Commander'(USB串行命令程序)不会运行。
请告诉我DAIMB板和EVM子板上的必要JMP和软件设置,以便在SPI模式下运行USB串行命令程序。

此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ito-san,

    很抱歉出现延迟,  EVM用户指南中包含了为每个操作模式配置SRC4382EVM-PDK引脚的信息。  您能否提供有关 尝试连接EVM时USB串行命令器工具状态的更多详细信息?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    客户使用64位Windows 7。 子板不同,但我想原因与以下线程相同。

    DIX4192EVM无法安装驱动程序

    我已经告诉客户,TI不能再支持USB串行命令器。 但他们不能接受,因为他购买了EVM。 因此,我们必须提出使用USB-I2X板的替代方案。
    请告诉我们如何使用USB-I2X。 是否需要PPC2和PCM186xEVM?

    我不再需要JMP和SW设置的信息,因为我的Raspberry PI已经可以通过额外的I2C接头引脚访问SRC4382。

    此致,

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ito-san,

    I2X板可用作独立的I²C Ω 和I²S Ω 源,而不使用PCM186x板。 您可以通过将主板连接到PC来使用它。 该板将被检测为音频设备,并将通过I²S Ω 输出流式传输音频。 如果需要I2X板的I²C Ω 输出,则可以使用PurePath控制台。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣地亚哥,

    现在,我正在PPC2上使用带PCM1865EVM的USB-I2X。 我们是否应该选择Config Runner Tool作为目标设备?

    此致,

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ito-san,

    Config Runner工具可用于通过USB-I2X板直接发送I²C命令。 此外,PPC2上的任何直接I²C命令工具都可用于此目的。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师