This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863EVM:通过USB导出原始数据

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/568534/pcm1863evm-export-raw-data-through-usb

部件号:PCM1863EVM

大家好,

客户询问PCM1863EVM是否可以通过USB导出原始数据?

任何其他EVM都可以与 PCM1863EVM配合使用来实现这一目标?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andrew,

    PCM1866EVM可通过EVM附带的USB-I2X电路板通过USB发送音频数据。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师