This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:旁路高通滤波器

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/568607/tas6424-q1-bypass-highpass-filter

部件号:TAS6424-Q1

你(们)好


是否可以绕过高通滤波器并在具有DC + AC输出的非音频应用中使用TAS6424-Q1?

谢谢

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hans:

    是的。  寄存器X01位D7。  默认值为HP启用,D7 =0。  D7 =1 HP已禁用。  希望这有所帮助。

    此致,

    图安