This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:TLV320AIC3106加热问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354, TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/566234/tlv320aic3106-tlv320aic3106-heating-issue

部件号:TLV320AIC3106
主题中讨论的其他部件:AM3354

大家好,

我正在将 TLV320AIC3106与AM3354配合使用,已建立连接,通信也正常,但当我播放声音时 ,TLV320AIC3106 IC发热更多,当IC在正常状态下停止时,请指导我解决此问题。

应要求将提供该特定零件的示意图。

谢谢!

千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jack,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    您能否提供您的原理图和整个寄存器配置? 这是为了更好地解决这个问题。

    谢谢你。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    感谢您的回复。

    以下是示意图,错误的寄存器设置是否也会造成加热问题? 因为我的声音,视频都很好,但只有暖气问题。

    e2e.ti.com/.../TLV320.pdf

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jack,

    很抱歉,原理图似乎不清楚。 您能否提供质量更好的示意图?

    谢谢你。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    在这里,我要附加原理图,请在附件中找到相同的原理图,我将HPLCOM和HPRCOM连接到接地,我的音频插孔配置为MGRL。

    e2e.ti.com/.../TLV320.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jack,

    感谢您提供您的示意图。 我认为这可能与HPRCOM/HPLCOM连接有关。 您需要确保两个输出均未配置为HPROUT/HPLOUT的差分输出。 此外,您可以验证是否存在带有某些标志寄存器的过电流事件。 第0页/寄存器95可用于检测短路。 您可以尝试一下吗?

    此外,您是否尝试过让HPLCOM/HPRCOM引脚浮动? 问题是否仍然存在?

    谢谢你。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    感谢您的电子邮件...!

    是的,从地线断开HPLCOM/HPRCOM后问题得到解决。

    我还有一个疑问,这是解决这一热点问题的唯一方法还是软件也可以解决(意味着寄存器设置或其他)? 如果我想使用HPLCOM/HPRCOM线路,那么推荐的电路和寄存器设置是什么? 请同时分享与此相关的信息。


    谢谢!
    千斤顶。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jack,

    您也可以尝试将HPLCOM和HPRCOM输出配置为独立的单端输出(第0页/寄存器37-38)并关闭这些输出(第0页/寄存器58和72页)。

    您可以将这些线路用作单独输出或HPLOUT/HPROUT的差分输出(这是默认配置)。 因此,您只需在输出端连接交流耦合电容器。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.