This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:GPIO

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100, TLV320DAC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/568140/tlv320dac3100-gpios

部件号:TLV320DAC3100
主题中讨论的其他部件: TLV320DAC3101

大家好,

是否可以将DAC3100上的引脚GPIO用于与音频无关的目的(因为似乎直接与中断和时钟相关的功能相关联)。 理想情况下,使用案例是在DAC重置后使引脚处于高位或三态,然后通过I2C命令永久向下拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,David,

    GPIO可用于生成/接收时钟信号,生成中断信号以及作为数字输入/输出。 它可以通过I2C命令配置为低/高状态。

    我一直在查看TLV320DAC3100数据表。 与此GPIO相关的寄存器表似乎已丢失(可能已在上一修订版中删除)。 第0页/寄存器51用于控制GPIO功能。 请查看下面的TLV320DAC3101数据表,寄存器表应与此数据表相同:

    www.ti.com/.../tlv320dac3101.pdf

    我将通知此信息,以便在数据表中添加注册表。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,David,

    我已通知此观察结果,数据表已修改。 它应该很快就会联机。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢路易斯! 要确认复位状态(0000),这是否表示引脚处于高阻抗状态(因此需要10kΩ Ω 上拉以保持高电阻)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,David,

    正确。 GPIO1重置状态(已禁用)表示引脚将处于高阻抗状态。 如您所述,需要10kΩ ö m上拉才能保持高位。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.