This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1862:I2C最小跌落时间规格

Guru**** 2559040 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/568080/pcm1862-i2c-min-fall-time-spec

部件号:PCM1862
主题中讨论的其他部件:OMAP-L138

您好-

在规范的第12页,最小下降时间指定为20+ 0.1 * cb ns,其中cb是线路的电容负载。 即使我使用最小20ns,当I2C总线由我的CPU驱动(OMAP-L138)时,我的下降时间也要快得多(~4ns)。 这种情况预计会如何发生,还是我误读了规格?

谢谢

标记D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    数据表中的规范直接形成了I²C μ s标准的定义。  此规范旨在减少EMI和任何其他因快速下降而可能产生的传输线路效应。 只要传输线路效应或EMI不影响SCL/SDA的传输,并且遵循逻辑计时规范,该设备在~4ns下降时间下运行时将正常工作。

    此致,  

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师