This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:PCM1863的时钟配置

Guru**** 2573535 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/568243/pcm1863-the-clock-configurations-for-pcm1863

部件号:PCM1863

大家好:

我在一个音频录制器项目中使用PCM1863,应用程序将压缩:

音频源:2微米(使用差分输入);

时钟源:SCKI= 24.576Mhz;

音频输出格式: I2S;

采样率:96kHz;

ADC位:24位。

如何配置与时钟相关的寄存器。

我已配置0x20= 0x51(启用自动时钟检测);

问题1:  PLL的P,R J和D是否自动设置?

问题2: 如何设置以下寄存器(0X25;0X26和0x27)?

问题3:  开发驱动程序的详细步骤?  我对音频ADC的经验较少,我了解以下步骤 (配置音频输入+配置时钟系统+配置音频输出格式),您可以提供一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tiper,

    启用自动时钟检测模式后,将根据表9中的值自动设置参数。 当输入MCLK与音频采样率无关时,应手动配置PLL。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师