This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865EVM:PCM1865 EVM Mode2 4通道USB流

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/568110/pcm1865evm-pcm1865-evm-mode2-4-ch-usb-stream

部件号:PCM1865EVM
主题中讨论的其他部件:PCM1865

您好,

请访问 https://e2e.ti.com/support/data_converters/audio_converters/w/design_notes/2790.how-to-revive-a-usb-audio-evm,了解相关说明

我能够配置USB-AudioEVM驱动程序以支持多个采样率。

但是,我希望使用PCM1865来实现其4通道潜能。

USB-I2X板上是否有可下载的驱动程序映像,允许PC访问4通道录制文件?

即 是否可以通过USB-I2X接收4通道数据:CH1[L],CH1[R],CH2[L],CH2[R]?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matias,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    遗憾的是,我们只有固件可用于双通道操作。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Diego,

    对于Mode2,PCM1865/PCM9211PT (9211 (从属)是否为Ch1和Ch2提供两个I2S输出?

    USB-I2X控制器(主)是否限制为2通道操作?

    PCM1865 (从属)是否可以连接到不同的主板,并从CH1[L][R]和CH2[L][R]布置两个I2S[L][R]?

    谢谢