This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:iOS未将其识别为符合类的音频设备?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/568090/pcm2903c-not-recognized-by-ios-as-class-compliant-audio-device

部件号:PCM2903C

大家好,有人投诉iOS (10.2)无法识别PCM2903C,而其他符合类别的设备却无法识别。  有人知道这方面的信息吗?

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:

    我们尚未收到此问题的报告。
    此版本的iOS是否作为USB连接的主机工作? PCM2903C需要在USB通信期间成为从属设备。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ivan,感谢您的回复。  来自现场的报告包含运行iOS 10.2 的iPad和iPhone。  仍在尝试获取更多信息。

    我昨天购买了一个闪电式USB 3转换器,用于测试运行iOS 10.2 的iPad Pro 12英寸。  它似乎工作正常;我最好的猜测是配置,布线或硬件在现场情况下出现故障。  

    谢谢!

    Chris Deckard