This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.935万:需要回拨的紧急专有问题

Guru**** 2555320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/568088/lm49350-urgent-proprietary-issue-that-needs-a-call-back

部件号:LM4.935万

我需要立即就该芯片回电。  我们无法找到任何勘误表,并且某些功能无法正常工作。  我们有这些坐席的2.5万 等待回答。

LM4.935万

我的电话号码是703-730-8800 如果您收到消息,请留下回电号码。

Paul Wolff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    您可以与当地的TI销售办事处联系。
    您能否进一步解释此问题,以便我们可以尝试提供支持?

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 我和他们打了一个半小时的电话,一个又一个路障。 我们有2.5万块板上安装了这些板,无法工作,因为编程无法执行数据表中所说的操作,我们已订购10万 ,预计今年发货约100万。 我需要尽快致电,否则我们将直接转至其他品牌。 芯片的作用就像麦克风操作系统的全开,即使它已关闭且未选中。 你可以在芯片附近挥手,它会像大坡一样拾起嗡嗡声。 它们不是勘误表,也不可能没有错误。 快速响应。 我没有时间观看网球比赛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul,

    您能否共享您的注册设置? 如果您认为这是IC上的错误,则可以启动FA进程,但所有失败的设备都是奇数。
    您是否验证了所有登记簿的写入情况?

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法在论坛上发布我们的代码。 请直接联系aryckman@ç ã o Aftermaster并拨打电话。 这已到了我们将放弃我们拥有的一切,与另一家公司合作的地步。 如果售出的数百万件商品并不重要,请告知我,以便我继续。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请直接通过电子邮件地址联系我:ivan.salazar@ti.com
    地址aryckman@Aftermaster is missing a '.com'?

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)