This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1971:关于LM1971输出OPA...

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1971, LF412, LF411, LF353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/567932/lm1971-about-lm1971-output-opa

部件号:LM1971
主题中讨论的其他部件: LF412, LF411, LF353

德拉斯,

我的问题是,LM1971输出引脚后面的OPA是否有必要?

作为示意图,我认为OPA只是一个缓冲区,没有任何增益调整功能。

所以,我可以忽略,对吗?  

顺便说一句,由于这是10年前的非常老的产品,在不久的将来是否有任何EOL计划?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Peter

    正如您所提到的,OPA是一个缓冲区,但应使用它来避免性能问题。 例如,此缓冲区有助于通过衰减更改防止听到咔嗒声,以防止加载和后续线性错误。 您可以参阅数据表的"输出缓冲"部分,以了解有关此问题的详细信息。
    此设备似乎没有任何EOL计划。

    此致
    Jose Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    感谢您的回复!
    顺便提一下,由于OPA是某些考虑因素所必需的,是否有任何特定的OPA选择请求?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter,

    输入阻抗应高于1 MΩ。 您可以使用以下设备:LF411,LF353,LF412和LM6041。 它们在数据表中提及。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师