This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3137D2:关于PLIMIT和电缆长度的问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3137D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/567911/tpa3137d2-question-about-plimit-and-cable-length

部件号:TPA3137D2

大家好,

我有一位客户对 TPA3137D2有疑问

1.如果他们不想使用PLIMIT函数,他们是否简单地将GVDD引脚短接至PLIMIT? 此外,是否有任何有关GVDD销可以驱动多少负载的信息?

2.数据表指定了100 cm 的最大扬声器长度。 超过此值会有什么影响? 例如,当电缆长度加倍时。

谢谢,此致,

Mihir Gupta

FAE -德国南部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mihir,
    1.您只需将GVDD连接到PLIMIT。 GVDD输出只能用于PLIMIT,而不能用于外部电路。
    2.如果扬声器线太长,EMC性能会下降。
    此致,
    郑少文