This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PPS (家庭音频)响度组件Lineal_Gain参数

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, PCM5142, TLV320AIC3254EVM-K, PCM3070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/566834/pps-home-audio-loudness-component-linear_gain-parameter

主题中讨论的其他部件:TLV320AIC3254PCM5142TLV320AIC3254EVM-KPCM3070

您好,

客户希望在TLV320AIC3254 miniDSP中使用响度组件,其参数值与在PCM5142 miniDSP中使用的参数值相同。 但是,TLV320AIC3254和PCM5142之间的频率特性不同。 我从他那里收到了一个问题,即哪种频率响应是正确的。 因此,我测量了两个响度组件(PPS (便携式音频)和PPS (家庭音频))的频率响应。 结果与他对两个装置的测量结果相同,如下所示。

我用 MS-Excel模拟频率响应,使用响度部分的默认参数,如下所示;

我认为PPS (便携式音频)是模拟结果中的正确选择。 然后,我们发现PPS (家庭音频)的频率响应与Linear_Gain参数的半值对应于PPS (便携式音频)。


我认为PPS (家庭音频)响度组件Lineal_Gain参数的比例错误。 TI的看法如何?

此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊藤山

    两个PPS响度组件似乎具有相似的频率响应。 然而,我认为这种区别在于PCM5142和TLV320AIC3254音量增益。 我建议验证两个设备是否具有相同的音量增益。 否则,两种情况下的频率响应将不同。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯-桑,

    当 TLV320AIC3254App8x4x框架中的PPS (便携式音频)上运行TLV320AIC3254EVM-K时,Audio Precision测量了TLV320AIC3254响度补偿频率响应,如下所示。

    和'PCM3070A响度补偿频率响应'是 在PCM3070App8x4x框架中的PPS (家庭音频)上运行相同的TLV320AIC3254EVM-K时测得的,如下所示。 因为我们知道PCM3070是TLV320AIC3254脱机设备。 PCM3070 DAC块可能与TLV320AIC3254相同。


    因此,频率响应的差异并不取决于设备的类型,而是取决于PPS的类型。

    我们已经找到了一种解决方法,AIC3254的Linear增益使其与PCM5142的两倍。 我们希望TI接受此变通办法是正确的。

    此致,

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

    下面显示了默认响度分量的响应计算。
    两个Biquad滤波器的默认设置为搁架滤波器,如下所示;


    货架滤波器的低频增益接近直流增益,高频增益接近Nyquist频率增益。

    PPS Biquad滤波器的传输功能是:
    (B0 + 2*B1*z^-1 + B2*z^-2)/(1 -2*A1*z^-1 -A2*z^-2)

    在频率域中
    z^-n -> cos(-n*omega*T)+j*sin (-n*omega*T)
    Omega = 2*PI*f,T=1/FS

    在DC
    Z^-n = cos(0)+j*sin (0)=1
    直流增益的计算方法如下:
    (B0 +2*B1 +B2)/(1 -2*A1 -A2)
    相应Biquad滤波器的直流增益为:
    BQ1_DC_gain =(BQ1B0 +2*BQ1B1 +BQ1B2)/(1 -2*BQ1A1 -BQ1A2)= 1.9901 (= 5.9774 dB)
    BQ2_DC_Gain =(BQ2B0 +2*BQ2B1 +BQ2B2)/(1 -2*BQ2A1 -BQ2A2)= 0.5万 (=- 6.0206 dB)

    在尼奎斯特的频率
    z^-n = cos (-n*pi)+j*sin (-n*pi)
    Z^-1 =-1
    Z^-2 = 1
    Nyquist频率增益的计算方法如下:
    (B0 -2*B1 +B2)/(1 +2*A1 -A2)
    相应Biquad滤波器的直流增益为:
    BQ1_NQ_Gain =(BQ1B0 -2*BQ1B1 +BQ1B2)/(1 +2*BQ1A1 -BQ1A2)= 0.5万 (=- 6.0206 dB)
    BQ2_NQ_Gain =(BQ2B0 -2*BQ2B1 +BQ2B2)/(1 +2*BQ2A1 -BQ2A2)= 0.9.9763万 (=- 0.0206 dB)

    低频总双四通路滤波器增益为;
    BQ1_DC_Gain * BQ2_DC_Gain = 0.9.9504万 (=- 0.0.4316万 dB)
    中频总双频滤波器增益为;
    BQ1_DC_Gain * BQ2_NQ_Gain = 0.2.5万 (=- 12.041 dB)
    高频总双四通路滤波器增益为;
    BQ1_NQ_Gain * BQ2_NQ_Gain = 0.4.9882万 (=- 6.0412 dB)

    根据响度帮助,
    响度增益g表示为:
    G = f (volume)=[(volume)^Log_Gain x 2^Log_Offset x Linear _Gain ]+ Linear Offset

    如果Log_Offset =0,Linear Offset =0,则结果与PPS (便携式音频)相对应。
    g = f (volume)=(volume)^Log_Gain x Linear_Gain (Log_Gain x线性增益)
    F (0dB)=(10^(0/20))^Log_Gain x Linear_Gain = 1.0000
    F (-10dB)=(10^(-10/20))^Log_Gain x Linear_Gain = 1.5849
    F (-20dB)=(10^(-20/20))^Log_Gain x Linear_Gain = 2.5119
    可以忽略相位,因为d (gain)/d (omega)几乎等于零。
    低频
    20*log10 (f (-20dB)*BQ1_DC_Gain * BQ2_DC_Gain +1) 10.88 dB
    20*log10 (f (-10dB)*BQ1_DC_Gain * BQ2_DC_Gain +1) 8.22 dB
    20*log10 (f (0dB)*BQ1_DC_Gain * BQ2_DC_Gain +1) 6.00 dB
    在中频
    20*log10 (f (-20dB)*BQ1_NQ_Gain * BQ2_DC_Gain +1)= 4.23 dB
    20*log10 (f (-10dB)*BQ1_NQ_Gain * BQ2_DC_Gain +1)= 2.90 dB
    20*log10 (f (0dB)*BQ1_NQ_Gain * BQ2_DC_Gain +1)= 1.94 dB
    高频
    20*log10 (f (-20dB)*BQ1_NQ_Gain * BQ2_NQ_Gain +1)= 7.06 dB
    20*log10 (f (-10dB)*BQ1_NQ_Gain * BQ2_NQ_Gain +1)= 5.06 dB
    20*log10 (f (0dB)*BQ1_NQ_Gain * BQ2_NQ_Gain +1)= 3.52 dB

    如果Log_Offset =1,Linear Offset =0,则结果对应于PPS (Home Audio)。
    G = f (volume)=(volume)^Log_Gain x 2 x Linear (线性增益)
    F (0dB)=(10^(0/20))^Log_Gain (日志增益) x 2 x Linear_Gain (线性增益)= 2.0000
    F (-10dB)=(10^(-10/20))^Log_Gain (日志增益) x 2 x Linear_Gain (线性增益)= 3.1698
    F (-20dB)=(10^(-20/20))^Log_Gain (日志增益) x 2 x Linear_Gain (线性增益)= 5.0238

    低频
    20*log10 (f (-20dB)*BQ1_DC_Gain * BQ2_DC_Gain +1) 15.56 dB
    20*log10 (f (-10dB)*BQ1_DC_Gain * BQ2_DC_Gain +1) 12.37 dB
    20*log10 (f (0dB)*BQ1_DC_Gain * BQ2_DC_Gain +1) 9.51 dB
    在中频
    20*log10 (f (-20dB)*BQ1_NQ_Gain * BQ2_DC_Gain +1)= 7.07 dB
    20*log10 (f (-10dB)*BQ1_NQ_Gain * BQ2_DC_Gain +1)= 5.07 dB
    20*log10 (f (0dB)*BQ1_NQ_Gain * BQ2_DC_Gain +1)= 3.52 dB
    高频
    20*log10 (f (-20dB)*BQ1_NQ_Gain * BQ2_NQ_Gain +1)= 10.90 dB
    20*log10 (f (-10dB)*BQ1_NQ_Gain * BQ2_NQ_Gain +1)= 8.24 dB
    20*log10 (f (0dB)*BQ1_NQ_Gain * BQ2_NQ_Gain +1)= 6.01 dB

    此致,

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊藤山

    您能否提供流程以更好地解决此问题? 我的意思是,您能提供PPS家庭版和便携式版所使用的.pfw文件吗?

    谢谢你。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯-桑,

    我无法发送客户的流程,因为这是他们的产品本身。
    但我上传了TLV320AIC3254EVM-K的PPS (便携式音频)和PPS (家庭音频)流程文件

    e2e.ti.com/.../PCM3070Loudness.zip

    e2e.ti.com/.../AIC3254Loudness.zip

    此致,

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ito-san,

    感谢您提供PurePath Studio流程流。 似乎两个响度块具有不同的线性增益。 我建议使用相同的值配置系数。 请查看以下捕获:

    PCM3070工艺流程:

    AIC3254过程流:

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易斯-桑,

    感谢您测量我的.pfw文件。 因此,我可以告诉客户,TI已确认我们的解决方法。

    此致,

    Akio Ito