This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 绝对最大值 LME4.972万的输出电流

Guru**** 2976450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/567868/absolute-max-output-current-of-lme49720

部件号:LME4.972万

尊敬的各位先生:

我的客户向我们询问 了Absolute Max。 LME4.972万的输出电流。

所以我检查了数据表,但没有找到输出电流的绝对最大额定值。

然后电源电压范围在数据表第3页的绝对最大额定值中注明,数值为±2.5 V≤VS≤±17 V

此外,介绍了5页数据表的输出电流规格,条件变为RL = 600Ω Ω,VS =±17V。

从这两个值中,输出电流的绝对最大额定值为

输出电流(绝对最大值)=±17 V / 600 Ω=±28.33 mA。

此值是否正确?

此致,

是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasebe-san,

    很遗憾,没有绝对最大电流规格。 如果输出电压为±17 V,您的计算将会很好,尽管您可能会预期输出电压低于电源电压。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan San,

    感谢您的回复。

    我理解您的意见。

    我会将您的意见发送给我的客户。

    此致,

    Y,Hasebe