This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4860:LM4860稳定性问题

Guru**** 2813155 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/567273/lm4860-lm4860-stability-concerns

部件号:LM4860

LM4860放大器出现稳定性问题。 在查看电路和调试时,我们提出了两个具体问题,希望您能有所帮助。  

1)    针脚11 (增益输出)和10 (Vo1)在功能上与结构图相同。  在实际零件上测量时,10和11之间的电阻为35欧姆。  Vo1的引脚10 (和VO2的引脚15)上是否有一个内部35欧姆系列输出电阻器?

2)    对于单位增益应用,在不存在稳定性问题的情况下,放大器可以驱动多少负载电容?

谢谢!

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jason:

    我将搜索该信息,我将很快回复更多信息。

    此致
    Jose Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,是否有任何更新?