This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5342LA:引脚配置

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5342LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/567590/tas5342la-pin-configuration

部件号:TAS5342LA

你(们)好  

我有一个与以下帖子相关的问题。

我想在禁用C和D端口时使用TAS5342LA。


按住~RESET_CD LOW将使OUT CD保持Hi-Z

1.在这种状态下,是否没有问题OUT _C和OUT _D保持打开?
2. BST_C和BST_D如何?  
请向我展示禁用C+D时BST_C和BST_D的连接吗?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    1.是的,这不是问题。 输出在技术上处于高阻抗状态。
    2.引导电容器的连接方式应与启用通道时相同。

    所有电压源仍应连接到通道C&D ,输入应接地。  

    此致,

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve

    感谢您的回复。

    >1.是的,这不是问题。 输出在技术上处于高阻抗状态。

    >2. 引导电容器的连接方式应与启用通道时的连接方式相同。

    这些信息非常有用,但我仍然无法连接BST_X

    (我无法对输出进行图像,但需要使用bootstrap帽。)

    所以我做了一个简单的图表。  是否有问题,您能否查看?

    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得道歉。  我刚刚与设计团队交谈,他们告诉我我错了。  如我之前所述,禁用通道不需要引导电容器。  

    C和D的输出可以保持浮动。  您需要为GVDD_C,GVDD_D和PVDD_C及D供电